This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:不与假设的"即插即用" BOOST-IR 模块接触

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, BOOST-IR, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695694/msp430fr4133-does-not-make-contact-with-supposed-plug-and-play-boost-ir-module

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: BOOST-IRMSP430FR2433

尊敬的 TI 工程师/ MSP430FR4133-BOOST-IR 捆绑包的先前用户:

如果这似乎是一个愚蠢的问题、请原谅我、但我似乎无法让 MSP430FR4133 Launchpad 与我最近订购的所谓即插即用 BOOST-IR 模块接触。

LaunchPad 的特写图显示了公头引脚、如下所示:

从我看到的视频/说明手册中可以看出、这似乎是即插即用的、但我似乎无法使短公引脚与 BOOST-IR 模块底部的母侧接触。

是否可能是制造错误(引脚太短?) 或者它们是否已被分解?

接头引脚不应更长、 看起来像这个(MSP430FR2433):  

或者我是否缺少其他东西?

谢谢、

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这看起来不正确。 我的 Launchpad 确实有固定的引脚。

    不过、我在补救方面无能为力;TI 员工就在附近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel Leong、

    是的、你是对的。 它的引脚应该更长、因为 FR2433 LP。

    请联系 FR4133 LaunchPad 的供应商以更换新 LaunchPad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像是的副本

    e2e.ti.com/.../695634
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wei.Jeim Zhao]Hi Samuel Leong、

    是的、你是对的。 它的引脚应该更长、因为 FR2433 LP。

    请联系 FR4133 LaunchPad 的供应商以更换新的 LaunchPad。

    赵伟、您好!

    感谢您提供的信息!

    我直接从 TI store 订购。 很遗憾,他们的电子邮件链接对我来说是坏的。 您认为他们的实时聊天会有所帮助吗? 或者、我可以通过电子邮件直接联系他人吗?

    谢谢、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、我不小心用客户帐户发布了这个、认为它没有通过.. 我正在与支持团队合作处理另一个帖子、以解决我的问题

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    我很遗憾听到这个消息。 请联系 TI 支持团队以解决您的问题、如果使用 MSP430器件时有任何技术问题、请返回。