请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他器件: BOOST-IR、 MSP430FR2433
尊敬的 TI 工程师/ MSP430FR4133-BOOST-IR 捆绑包的先前用户:
如果这似乎是一个愚蠢的问题、请原谅我、但我似乎无法让 MSP430FR4133 Launchpad 与我最近订购的所谓即插即用 BOOST-IR 模块接触。
LaunchPad 的特写图显示了公头引脚、如下所示:
从我看到的视频/说明手册中可以看出、这似乎是即插即用的、但我似乎无法使短公引脚与 BOOST-IR 模块底部的母侧接触。
是否可能是制造错误(引脚太短?) 或者它们是否已被分解?
接头引脚不应更长、 看起来像这个(MSP430FR2433):
或者我是否缺少其他东西?
谢谢、
塞缪尔