This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311中的 FLL

Guru**** 2387630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671846/msp430fr2311-fll-in-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

大家好、

我正在使用内部发生器32768Hz

为了提供大约8MHz 的处理器和外设时钟、我使用

//FLLRef 比

244乘法器、它工作良好。

但现在、我必须将时钟降低约10%。 加电期间、我使用220而不是244、但没有任何变化。

控制器中是否存在时钟使用频率不能低于8MHz 或代码有误的限制?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米

    我已经使用 MSP430FR2633对其进行了测试、MSP430FR2633与 MSP430fr2311是相同的时钟系统。 我已将 FLLN 从244更改为224、输出时钟从8MHz 更改为7.3MHz。 看得到的效果很好。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢、这是我的错误、现在可以正常工作了。

    Shlomi