Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633
大家好、
我正在使用内部发生器32768Hz
为了提供大约8MHz 的处理器和外设时钟、我使用
//FLLRef 比
244乘法器、它工作良好。
但现在、我必须将时钟降低约10%。 加电期间、我使用220而不是244、但没有任何变化。
控制器中是否存在时钟使用频率不能低于8MHz 或代码有误的限制?
谢谢、
Shlomi