Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我有多个查询、请在下面找到。
1) 1) BSL 信息存储器的大小、是8K 还是16k。
我修改了 BSL 代码、并将链接器文件中的默认大小增加到略多于8K。 代码构建成功。
但当使用 Uniflash 工具进行刷写时、会出现错误。 因此得出的结论是、BSL 信息存储器的大小为8K。
2) 2)在 BSL 的硬件调用中、我们可以通过在复位后按 GPIO 键进入 BSL。 我想知道、每次复位时、是否可以在 BSL 中默认引导。
例如、它可以通过" 引导覆盖闪存邮箱"来完成