器件型号:MSP432P401R
您好!
我正在使用 MSP432和 CC1200开发智能前导码、执行代码的某些部分所需的时间对于这项工作至关重要。 起初、我成功地做到了这一点、因为我在 CCS 中进行调试、我从未在 LPM3中、而是在 LPM0中。 因此、我在没有调试的情况下再次尝试了这种方法、我有下一个问题。
当我启用粗鲁模式时、如果想进入 LPM3、当然、在唤醒并执行与 CC1200相关的中断后、它的执行速度比我禁用粗鲁模式时慢。 这会导致接收消息时出现一些错误 、因为由于执行缓慢、我漏掉了消息在空中的时间。
当启用粗鲁模式时、执行部分代码为1ms、而禁用此粗鲁模式则需要220us。
是什么原因导致了这种情况?
因此、如果您认为这与进入 LPM3之前时钟源不是48MHz 无关、或者它没有正确恢复电源状态、那么我只能想到的是下一个问题:
从 LPM3唤醒确实会使我的 SPI 基础处于禁用状态、我将使用它与 CC1200进行"通话"、因此在使用它时会出现意外行为、从而增加我的执行时间。
电源 无法在 NDI 下发布代码
此致、
Ugljesa