This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310 LDO-PWR 降额

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671156/msp430f5310-msp430f5310-ldo-pwr-derating

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件: MSP430F5510

您好、社区成员、

我收到了客户关于 MSP430F5310 LDO-PWR 最大外部电流(ILDOO)的问题。

请允许我确认以下问题。

[问题]

您是否知道 ILDOO = 20mA (最大值)的温度范围可接受?

考虑到结至环境热阻产生的热量、是否在高温环境(最高85°C)下保证了 ILDO 的最大值?


此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff -感谢您提出有关 MSP430F5510的问题。

    根据数据表 SLAS645J 第5.44节、查看 USB LDO 电流过载检测、可以在85C 的较高建议工作温度下以20mA 的外部电流运行 LDO。  这还包括在该负载电流下可能产生的更高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    感谢您的回复!
    这是一个很好的资源。

    谢谢、此致、
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    我想通知您、我之前的回答不正确。 具体而言、是关于内部 LDO 可提供的最大电流。
    如果您参考数据表中的上一个帖子、"IUSB_ext"将限制为仅12mA。 因此、如果尝试消耗的电流超过、则会使器件超出其规格。 但是、如果消耗的电流低于最大12mA、LDO 将在-40°C 至+85°C 的推荐工作温度范围内工作

    对于这会给您的客户带来的任何困惑、我深表歉意。