请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5310 主题中讨论的其他器件: MSP430F5510
您好、社区成员、
我收到了客户关于 MSP430F5310 LDO-PWR 最大外部电流(ILDOO)的问题。
请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否知道 ILDOO = 20mA (最大值)的温度范围可接受?
考虑到结至环境热阻产生的热量、是否在高温环境(最高85°C)下保证了 ILDO 的最大值?
此致。
Cruijff