请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 您好!
在示例代码(msp430fr59xx_lpm3_03.c)中、我尝试使用计时器从 lpm3切换到 lpm0。 当我尝试从 LPM3切换到 LPM0时、它将转到 LPM1、而不是 LPM0。
数据表中提到 LPM1和 LPM2是 LPM0本身的两种不同变体。
如果有人澄清 LPM 模式之间的差异、那将是很感激的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在示例代码(msp430fr59xx_lpm3_03.c)中、我尝试使用计时器从 lpm3切换到 lpm0。 当我尝试从 LPM3切换到 LPM0时、它将转到 LPM1、而不是 LPM0。
数据表中提到 LPM1和 LPM2是 LPM0本身的两种不同变体。
如果有人澄清 LPM 模式之间的差异、那将是很感激的。