This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:LPM0、LPM1、LPM2之间的差异

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670342/msp430fr5969-difference-between-lpm0-lpm1-lpm2

器件型号:MSP430FR5969

您好!

在示例代码(msp430fr59xx_lpm3_03.c)中、我尝试使用计时器从 lpm3切换到 lpm0。  当我尝试从 LPM3切换到 LPM0时、它将转到 LPM1、而不是 LPM0。  

数据表中提到 LPM1和 LPM2是 LPM0本身的两种不同变体。  

如果有人澄清 LPM 模式之间的差异、那将是很感激的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    这些 LPM 模式之间的主要区别在于、在某些 LPM 模式下、可用时钟源是不同的。

    您可以在此表中获取信息

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cash 及时回复。 我的疑问是、当我从 lpm3切换回时、为什么它将使用 LPM1而不是 lpm0。