Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6736、
您好!
我一直在使用 EVM430-F6736、这是一个非常有趣的仪表。
现在、我假装只使用 msp430f6736A 的微控制器、其学术目标(我是硕士学生)是对微控制器进行编程、以实现类似于电表但更简单的系统。 我假装只测量电流、电压、有功功率、无功功率和电量、功率因数和频率。 一开始就没什么了。
n`t 是我在互联网上搜索信息、我没有找到如何使用给定的库开始使用语言 c 对微控制器进行编程的任何信息。 因为了解 EVM 的编程方式对于初学者来说非常困难...
如果可能、有人可以向我发送有关如何使用 c 的库(files.h)和一些简单示例在 c 中开始进行编程的信息吗?
提前感谢!