This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:EVM430-F6736

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670474/msp430f6736a-evm430-f6736

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6736

您好!  

我一直在使用 EVM430-F6736、这是一个非常有趣的仪表。

现在、我假装只使用 msp430f6736A 的微控制器、其学术目标(我是硕士学生)是对微控制器进行编程、以实现类似于电表但更简单的系统。 我假装只测量电流、电压、有功功率、无功功率和电量、功率因数和频率。 一开始就没什么了。

n`t 是我在互联网上搜索信息、我没有找到如何使用给定的库开始使用语言 c 对微控制器进行编程的任何信息。  因为了解 EVM 的编程方式对于初学者来说非常困难...

如果可能、有人可以向我发送有关如何使用 c 的库(files.h)和一些简单示例在 c 中开始进行编程的信息吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖并关注我们的 MSP430F6736A 等电子计量器件。 我同意您的观点、即我们现有的能源库对新用户而言极具挑战性、我们正致力于通过具有 CCS 支持和多种其他功能的新版本来解决这一问题。 目前、现有库仅支持 IAR、并具有需要特定构建顺序的两个或三个分层工程。 我将告诉您新版本何时发布、希望它将有所帮助。

    同时、我建议通过《EVM430-F6736 用户指南》了解 如何计算 VRMS、IRMS、有功和无功功率、能量、频率等各种结果 从根本上说、新库将使用相同的公式以相同的方式计算这些结果。

    您是否有机会下载并浏览 EVM430-F6736的现有源代码? 有两个项目:emeter-toolkit (具有在汇编中优化的数学函数以快速计算计量结果、滤波器等)和 emeter-ng (与通信、后台和前台进程相关的应用程序级代码)。

    真正帮助我加快现有库开发速度的一件事是使用 IAR 中的搜索功能。 有许多定义和变量使得配置难以理解(这是为了支持各种器件和配置、但会增加复杂性)、但通过搜索功能、您可以跟踪不同的值、函数、文件等、以了解所有内容的工作原理。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答了我的帖子。

    当我知道如何使用 EVM430F6736 (在阅读了2或3次用户指南之后)时、我决定和我大学的老师一起使用一个由我编程的简单电表。

    后来,我第一次是在互联网上搜索信息,我没有找到这么多,基本上没有什么,下一步是阅读你在前一个回答中说的两个项目。 我开始阅读 emeter-foreure.c 和 emeter-background.c 我假装做一些与这两个文件相似的事情、但想法是做一个由我完成的软件。 因此、我要求您提供必要的工具。 我认为使用 OUTH 相关信息对该微控制器进行编程很困难。 有关如何使用工程函数和能源库或类似函数的信息正是我所需要的。 如果您能帮助我向我发送一些信息来帮助我进行编程、或者告诉我可以学到的内容、我会非常感激。 无论如何、我将在 IAR 中查看它是否能为我提供帮助。

    此致。

    Miguel