请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 您好!
我正在寻找一个能够接收8个 I2S 通道并将每个通道转换为.MP3文件的处理器。 因此、我需要一个多输入 I2S 处理器。 我查看的是 MSP430FR5969 、因为它有8个 SPI 通道。 我不确定这是否会对我有所帮助。
这是我的第一个 I2S 项目、因此我不确定要使用哪个处理器。
任何意见都很好。
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一个能够接收8个 I2S 通道并将每个通道转换为.MP3文件的处理器。 因此、我需要一个多输入 I2S 处理器。 我查看的是 MSP430FR5969 、因为它有8个 SPI 通道。 我不确定这是否会对我有所帮助。
这是我的第一个 I2S 项目、因此我不确定要使用哪个处理器。
任何意见都很好。
Chris
[引用 user="pinterec"中的 Chris ]输入通道的带宽为25kHz、因此根据 nyquest、每个字(符号)至少需要50kHz。 对于一个24位字、时钟速率将需要至少为每通道1.2MHz。 因此、10MHz 处理器应该可以正常工作。[/引述]
我会说这是一种非常奇怪的方法来评估 MP3编码器的计算资源。 您应该仔细检查您的方法、因为在我看来、您计算的资源仅是接收单个 I2S 位流所需的资源、而不对其进行任何有意义的转换。
下面 是一个简短的信息、其中说明16KSps 单声道 MP3音频压缩器从 DSP 处理器(MSP430不是)中取出20MIPS。
您很容易放弃选择 MSP430的想法、因为"它是低功耗的"。 MP3音频编码需要大量计算资源、您不应在为晶闸管设计的微控制器上使用这些资源。