This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:I2S 处理器选择-需要4个立体声 I2S 输入

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670227/msp430fr5969-i2s-processor-selection---need-4-stereo-i2s-input

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我正在寻找一个能够接收8个 I2S 通道并将每个通道转换为.MP3文件的处理器。  因此、我需要一个多输入 I2S 处理器。  我查看的是 MSP430FR5969 、因为它有8个 SPI 通道。  我不确定这是否会对我有所帮助。

这是我的第一个 I2S 项目、因此我不确定要使用哪个处理器。

任何意见都很好。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存在"将 I2S 器件连接到 MSP430器件"(www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf)、但 MSP430树中没有足够的马力来处理 I2S 到 MP3的流转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 这很有帮助。 至少现在、我可以看到如何将 SPI 用于 I2S 应用。 输入通道的带宽为25kHz、因此根据 nyquest、每个字(符号)至少需要50kHz。 对于一个24位字、时钟速率将需要至少为每通道1.2MHz。 因此、10MHz 处理器应该可以正常工作。

    MSP430的时钟频率最高可达24MHz。 理论上……这应该起作用。 我首先想到我需要一个 ARM、例如 BeagleBone Black 上的 ARM Cortex-A8。 它以750MHz 的频率运行。 我可以在 Linux 中使用它,所以它可能会更好… 但 MSP430具有更好的电源管理。

    您为什么会说 MSP430不会达到这个目的?

    谢谢、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="pinterec"中的 Chris ]输入通道的带宽为25kHz、因此根据 nyquest、每个字(符号)至少需要50kHz。 对于一个24位字、时钟速率将需要至少为每通道1.2MHz。 因此、10MHz 处理器应该可以正常工作。[/引述]

    我会说这是一种非常奇怪的方法来评估 MP3编码器的计算资源。 您应该仔细检查您的方法、因为在我看来、您计算的资源仅是接收单个 I2S 位流所需的资源、而不对其进行任何有意义的转换。

    下面 是一个简短的信息、其中说明16KSps 单声道 MP3音频压缩器从 DSP 处理器(MSP430不是)中取出20MIPS。

    您很容易放弃选择 MSP430的想法、因为"它是低功耗的"。 MP3音频编码需要大量计算资源、您不应在为晶闸管设计的微控制器上使用这些资源。