This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1002:流量检测限制

Guru**** 2616605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669706/tidm-1002-flow-detection-limitation

器件型号:TIDM-1002

尊敬的香榭丽舍

我注意到、在文档( )的第3.2.2.3秒中、最小流量检测为7.95lph、在4930lph 的最大流量下计算得出。

"4930lph"的最大流量是否是可检测到的最大流量的限制、还是仅在本例中使用?

也就是说、如果我们的客户希望将此设计用于 更大的流量、12000- 90000 lph、是否可以使用它?

或者它们应该修改什么?

此外、除了 FR5994、我们还有 FR6047。

FR6047上是否会有燃气表?

如果是、它何时可用、主要区别是什么? 说、精度更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我正在研究这个问题、明天将为您解答。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    4930lph 速率是我们使用自己的设备测试的最大流量。 但是、我们看到了用户使用此设计的流速约为~12000lph 的情况。 没有明确的最大流速、但我们可以确认该设计支持的流速高达~12000lph。

    谢谢、

    Mitch