请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1002
尊敬的香榭丽舍
我注意到、在文档(
)的第3.2.2.3秒中、最小流量检测为7.95lph、在4930lph 的最大流量下计算得出。
"4930lph"的最大流量是否是可检测到的最大流量的限制、还是仅在本例中使用?
也就是说、如果我们的客户希望将此设计用于 更大的流量、12000- 90000 lph、是否可以使用它?
或者它们应该修改什么?
此外、除了 FR5994、我们还有 FR6047。
FR6047上是否会有燃气表?
如果是、它何时可用、主要区别是什么? 说、精度更高?