This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:RGC (VQFN-64) PCB 电路要求

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669150/msp432p401r-rgc-vqfn-64-pcb-circuit-requirements

器件型号:MSP432P401R

对于我的设计、我需要使用标题中引用的封装、并查看 MSP432硬件设计文件原理图。 在广泛查看数据表后、我只对我的设计实际需要哪些块有一些疑问。

所需外设:

-5个数字输出引脚

-1个 ADC 输入@ 20kHz+以及12位以上的精度-通过运算放大器输入信号、因此可以更改信号电平、并规划2.5V 基准电压、因为它看起来是内置的

有疑问的块要求:

1.我是否需要直流/直流模块?

2.我是否需要数字/模拟 VCC 模块? 如果没有、我是否仍然在电阻器上连接 AVCC1/2、并将 DVSS1/2/3和 AVSS1/2/3连接到接地?

3.我是否需要 LFx/HFX 块? 我认为不是、因为3MHz 处理应该足以满足我的工作需求

4. DCOR 是否始终连接到 R5 91k 电阻器接地?

5.如果我不打算进行任何重置,只想进行下电上电,是否需要重置模块? 如果不是、我应该将这个引脚保持在3.3V 吗?

6.由于我计划使用另一个 Launchpad 432对 PCB 432进行编程(无调试)、因此我需要的两个之间的唯一连接是:

SWCLKTCK、SWDIOTMS、PJ.5/SWO (SWDIO?)、PJ.4/TDI 和 RSTN/TMI  

在10位连接器中、正确(当然、3.3V 电源在1和3、5、7、9上全部接地)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)该器件是3.3V 器件。 如果您有5V 电源、则需要将其调节至3.3V。 该器件本身具有内部 LDO 和直流/直流、您可以从中进行选择、以将3.3V 电压调节到内核电压。 请注意、直流/直流转换器需要外部电感器。
    (2)您不需要单独的模拟和数字电源。 这样做通常有助于将数字噪声与模拟隔离。
    (3)如果您的应用可以利用内部振荡器(DCO、SYSOSC、MODOSC、REFO、VLO)、则无需外部电阻器。
    (4) DCOR 用于改善 DCO 的温度漂移。 如果您的设计需要在整个温度范围内具有更严格的容差、则需要具有低温度系数的外部精密电阻器。
    (5)复位时需要上拉。 请参阅 Launchpad 示例、数据表和/或技术参考手册以获取指导。
    (6)如您所示、可通过 JTAG 或 BSL 对器件进行编程。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在(2)上清除、DVCC 和 AVCC 只需为3.3V、DVSS 和 AVSS 接地-它们之间没有电容器组或0欧姆电阻器、根据您的说法、对吧?

    非常感谢你们的帮助、这大大消除了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您不需要 AVCC 和 DVCC 之间的0欧姆电阻器、但这是一个好做法。 对于电容器、最好在 DVCC 和 AVCC 的每个实例中将去耦电容器尽可能靠近器件放置。 这些电容器的另一端应接地、理想情况下在组件和接地层之间尽可能短的走线。