器件型号:MSP432P401R
对于我的设计、我需要使用标题中引用的封装、并查看 MSP432硬件设计文件原理图。 在广泛查看数据表后、我只对我的设计实际需要哪些块有一些疑问。
所需外设:
-5个数字输出引脚
-1个 ADC 输入@ 20kHz+以及12位以上的精度-通过运算放大器输入信号、因此可以更改信号电平、并规划2.5V 基准电压、因为它看起来是内置的
有疑问的块要求:
1.我是否需要直流/直流模块?
2.我是否需要数字/模拟 VCC 模块? 如果没有、我是否仍然在电阻器上连接 AVCC1/2、并将 DVSS1/2/3和 AVSS1/2/3连接到接地?
3.我是否需要 LFx/HFX 块? 我认为不是、因为3MHz 处理应该足以满足我的工作需求
4. DCOR 是否始终连接到 R5 91k 电阻器接地?
5.如果我不打算进行任何重置,只想进行下电上电,是否需要重置模块? 如果不是、我应该将这个引脚保持在3.3V 吗?
6.由于我计划使用另一个 Launchpad 432对 PCB 432进行编程(无调试)、因此我需要的两个之间的唯一连接是:
SWCLKTCK、SWDIOTMS、PJ.5/SWO (SWDIO?)、PJ.4/TDI 和 RSTN/TMI
在10位连接器中、正确(当然、3.3V 电源在1和3、5、7、9上全部接地)?