This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 MSP430G2553连接的外部开关、用于控制直流电机的方向。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TIDM-3OUTSMTSTRP, MSP430F5172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750750/external-switch-interfacing-with-msp430g2553-to-control-the-direction-of-dc-motors

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553TIDM-3OUTSMTSTRPMSP430F5172

大家好。

我尝试将外部开关连接到 MSP430g2553、但开关上的额定值为6A、240V。 我能否使用大电阻直接将此开关连接到 MSP、或者是否应使用继电器。

如果有人对此问题有任何解决方法、请尽快回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此开关是机械操作还是可以通过电气方式控制? 如果它纯粹是一个机械开关、则需要一个继电器。 如果可以对开关进行电气控制、则它可能具有内置继电器。 继电器具有初级侧(高压和电流)和次级侧(低压和电流)。 MSP430G2553将控制次级侧。 只需确保二次侧电压不超过 MSP430G2553的最大输入。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论开关是如何工作的、它仍然很可能建立一个机械连接、这种连接会随着时间的推移而磨损、尤其是在它控制直流电机的方向时。 除了您的方法、我建议您查看我们的直流电机驱动器。

    借助有刷直流(BDC)电机驱动器实现高性能驱动

    无刷直流(BLDC)电机驱动器

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    是的、这是一个机械开关、开关上的额定值为6A、250V AC。
    我拥有的继电器、有些需要5V 电源、有些需要12V 电源、但 MSP 只能提供3.6V 电压、因此我如何解决此电压相关问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告诉我将机械开关连接到继电器的连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器是一种机电开关、由电信号控制、而光开关之类的开关则由您的手纯机械操作。 如果您有继电器、则可能不需要纯机械开关、除非出于安全原因需要添加一个。 我们的三输出智能电源板参考设计(TIDM-3OUTSMTSTRP)可能是一个很好的参考。 我还建议在线搜索这些类型的配置。 我找到了很多资源。

    为了连接5V 信号、我们提供了具有5V 容限 I/O 的 MSP430F5172。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复 James。

    我使用22k Ω 电阻连接了开关、并且能够切换直流电机的方向。 但我在这里遇到了一个问题、问题是我无法立即切换直流电机的方向、当我将电机从一个方向切换到另一个方向时、会出现一些延迟。 您能帮我解决这个问题吗?

    此致、
    Suhaib
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么将您的控制限制为仅正电压? 您可以使 NMOS 为继电器线圈提供 GND。 继电器线圈的正极可连接至5V 或12V、以您拥有的电压为准。 NMOS 的栅极将由 MSP430控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我想使用外部电池电源打开 MSP430G2553、在它上电后、我希望 MSP430G2553开始执行之前转储的代码。 MSP430G2553是否具有此功能。 如果不是、解决方案是什么。

    请尽快回复。

    谢谢、此致、
    Mohammed Suhaib
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    最好为新问题启动新主题。 这样、您将获得更多帮助。