请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 TIDM-3OUTSMTSTRP、 MSP430F5172大家好。
我尝试将外部开关连接到 MSP430g2553、但开关上的额定值为6A、240V。 我能否使用大电阻直接将此开关连接到 MSP、或者是否应使用继电器。
如果有人对此问题有任何解决方法、请尽快回复。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我尝试将外部开关连接到 MSP430g2553、但开关上的额定值为6A、240V。 我能否使用大电阻直接将此开关连接到 MSP、或者是否应使用继电器。
如果有人对此问题有任何解决方法、请尽快回复。
谢谢
无论开关是如何工作的、它仍然很可能建立一个机械连接、这种连接会随着时间的推移而磨损、尤其是在它控制直流电机的方向时。 除了您的方法、我建议您查看我们的直流电机驱动器。
此致、
James
继电器是一种机电开关、由电信号控制、而光开关之类的开关则由您的手纯机械操作。 如果您有继电器、则可能不需要纯机械开关、除非出于安全原因需要添加一个。 我们的三输出智能电源板参考设计(TIDM-3OUTSMTSTRP)可能是一个很好的参考。 我还建议在线搜索这些类型的配置。 我找到了很多资源。
为了连接5V 信号、我们提供了具有5V 容限 I/O 的 MSP430F5172。
此致、
James