请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2453 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、
我正在尝试在 MSP430G2453和 MSP430FR2433之间进行选择。
FR 器件将 FRAM 数据保持列为:
100年@ 25度 C
40年@ 70度 C
10年@ 85度 C
G 部分仅列出25度时的闪存数据保持。 C.
100年@ 25度 C
我想问以下问题。 在70和85度时、G 部件的闪存数据保持是多少? C?
SLAA392A 让我相信、这些数据保留规格可能会因所使用的加速测试温度而偏移。 因此、以下可能是一个更好的问题。 预期哪一部分的数据保存效果更好、差异有多大。