This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2453:闪存数据保持- G2453与 FR2433

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750217/msp430g2453-flash-data-retention---g2453-vs-fr2433

器件型号:MSP430G2453
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

我正在尝试在 MSP430G2453和 MSP430FR2433之间进行选择。  

 

FR 器件将 FRAM 数据保持列为:

100年@ 25度 C

40年@ 70度 C

10年@ 85度 C

 

G 部分仅列出25度时的闪存数据保持。 C.

100年@ 25度 C

 

我想问以下问题。   在70和85度时、G 部件的闪存数据保持是多少? C?

 

SLAA392A 让我相信、这些数据保留规格可能会因所使用的加速测试温度而偏移。  因此、以下可能是一个更好的问题。  预期哪一部分的数据保存效果更好、差异有多大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dan
    根据 SLAA392A 的图1和表1、MSP430闪存器件上>=4.672年@70C 和>=1.997年@85C。