This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:请求计量源代码

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON, EVM430-I2040S, MSP-ISO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746556/msp430i2041-requesting-metrology-source-code

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MONEVM430-I2040SMSP-ISO

尊敬的所有人:

我有 EVM430-i2041S 子计量板。 我对该特定项目的计量源代码感兴趣;"Submeter i2040 8k_DC_THD_AUTO_OSR_IAR5.5"。 我可以得到这个吗?

谢谢你。

此致

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您所引用的代码是传统能源库、其支持非常有限。 相反 、请为您的设计使用新的电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库。 通过阅读以下博客开始设计。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的快速回复。 关于传统库、我知道它的支持有限、但我对这个特定的项目比较熟悉、由于我想快速构建原型、现在使用这种传统能源库将非常方便。 从长远来看、我打算使用"电能测量设计中心 GUI。

    我急切地等待你的答复。

    此致

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Subhronil Chaudhuri ]感谢您的快速回复。 关于它是传统库、我知道它的支持有限、但我对这个特定项目比较熟悉、由于我想制作一个快速的僵尸原型、现在使用这个传统能源库将会很方便。[/quot]

    当然、我一定明白。  您可以在 TIDM-SERVER-PWR-MON 产品页面的"软件"部分中找到该软件。

    [引用 user="subhronil Chaudhuri"]从长远来看,我打算使用“电能测量设计中心 GUI”。

    听得非常好! 与传统能源库相比、它更易于使用、现在具有 CCS 支持、CPU 带宽估算、集成校准、甚至可以闪存到 EVM430-i2040S 的预编译预校准二进制映像。 但是、我们还没有为 RS-232连接器提供本机支持、因此我们建议使用 F5529 LaunchPad (用作 USB HID 通信桥接器)和带有跳线的 MSP-ISO 板来连接 EMDC GUI。 另一方面、这种方法可以轻松连接到定制板、而定制板很可能没有 RS-232连接器!

    此致、

    James