主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MON、 EVM430-I2040S、 MSP-ISO
尊敬的所有人:
我有 EVM430-i2041S 子计量板。 我对该特定项目的计量源代码感兴趣;"Submeter i2040 8k_DC_THD_AUTO_OSR_IAR5.5"。 我可以得到这个吗?
谢谢你。
此致
Neal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我有 EVM430-i2041S 子计量板。 我对该特定项目的计量源代码感兴趣;"Submeter i2040 8k_DC_THD_AUTO_OSR_IAR5.5"。 我可以得到这个吗?
谢谢你。
此致
Neal
Neal、您好!
您所引用的代码是传统能源库、其支持非常有限。 相反 、请为您的设计使用新的电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库。 通过阅读以下博客开始设计。
使用适用于 MSP430MCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计
此致、
James
[引述 USER="Subhronil Chaudhuri ]感谢您的快速回复。 关于它是传统库、我知道它的支持有限、但我对这个特定项目比较熟悉、由于我想制作一个快速的僵尸原型、现在使用这个传统能源库将会很方便。[/quot]
当然、我一定明白。 您可以在 TIDM-SERVER-PWR-MON 产品页面的"软件"部分中找到该软件。
[引用 user="subhronil Chaudhuri"]从长远来看,我打算使用“电能测量设计中心 GUI”。
听得非常好! 与传统能源库相比、它更易于使用、现在具有 CCS 支持、CPU 带宽估算、集成校准、甚至可以闪存到 EVM430-i2040S 的预编译预校准二进制映像。 但是、我们还没有为 RS-232连接器提供本机支持、因此我们建议使用 F5529 LaunchPad (用作 USB HID 通信桥接器)和带有跳线的 MSP-ISO 板来连接 EMDC GUI。 另一方面、这种方法可以轻松连接到定制板、而定制板很可能没有 RS-232连接器!
此致、
James