This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:大电流的误差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, EVM430-F67641, MSP430F449, MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743622/msp430f67641-the-error-of-large-current

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件: EVM430-F67641MSP430F449
您好:
   我有一个问题、需要一些有关 msp430f67641芯片的帮助、  仪表规格为10 (100) A、  const 为500k
    
   当仪表在大电流条件下通电时(使用 60A 测试)、  仪表开始时的误差很大、大约为-11.234%、  之后更改为-0.197%、  最后更改为0.083%(稳定)(观看大电流.mp4)
   当仪表以小电流通电时(使用10A 测试)、 仪表以0.08%~ 0.09%。 (小电流.mp4)的误差稳定运行
  我已经测试了许多仪表使用计量芯片,没有大电流启动问题。  那么 我如何解决 67641的大电流启动误差?   谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 EVM430-F67641或定制板进行测试? 根据我的经验、在结果稳定之前需要几份报告(很可能是由于能源库软件使用的滤波器、缓冲器等)。 在观看您的视频时、我会担心误差是否从未稳定、一直停留在11%。 在这种情况下、我建议您重新校准系统、但由于它在第2次或第3次报告中处于稳定状态、我不会担心这种行为。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="beixian du"]常量为500k

    作为后续行动、当你说"const"时、你是指每 KWH 的脉冲吗? 如果您使用的是500k、那么这很可能是问题所在。 通常、传统能源库使用6400k 作为默认值、远小于500k。 此外、能源库利用 ADC 样本触发能量脉冲。

    在220V、60A、500k 脉冲/KWH 和4096个 ADC 样本/秒下、您将获得大约2.234个 ADC 样本/脉冲。 这意味着、如果占空比为50%、则需要一个 ADC 采样来开启脉冲、另一个 ADC 采样来关闭脉冲。 但是、对于这些输入、您需要在下一个 ADC 采样时重新打开脉冲。 因此、您得到的是2个 ADC 样本/脉冲、而不是2.234。 我不确定是不是偶然的、但0.234/2误差约为11.7%、这与您观察到的情况类似。

    我的建议是将50万更改为6400。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 www.ti.com 中下载的 emeter-metrolings-67641.ewp 和 emeter-toolkit-67641.ewp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我在编辑这个问题时犯了个错误,每千瓦时的脉冲是500,而不是500k,所以结果可能更改为1.8333,它是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否阅读 过《使用 MSP430F67641实现低成本三相电子电表》 用户指南? 第4.3.2节 LED 脉冲生成(per_sample_energy_pulse_processing) 专门提到每 KWH 的脉冲为1600。 我们的其他 F6779A 和 F6736A 设计使用6400、但该特定设计使用1600。 您的高压测试设备也应设置为1600。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我只需更改3个值
    Active_energy_Pulses_per_KW_HOUR 500
    TOTAL_ACTIVE_ENERGY _Pulses_PER_KW_HOUR 500
    TOTAL_REACAL_ENMODEA_Pulses_PER_KVAR_Hour 500
    在 Metrologeta-template.h 中定义

    唯一的问题是、在稍微大的电流下、断电变为开启、第一个、第二个误差值不正确、 。会一直很好,所以我觉得这不是设置值500的问题,如果设置值1600或6400,我认为它也会有保存问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更少的脉冲意味着更低的分辨率、这意味着对变化(例如启动)的反应更少。 尝试使用默认软件和1600。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过,但也有同样的问题结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已将设备上的常量更改为1600 (以匹配 EVM430-F67641代码中的默认脉冲速率)、并且您在第一份报告中仍能看到大约10%的精度、我不认为这是一个问题。 正如您所看到的、在前三份报告之后、精度稳定在0.1%左右。 根据我对滤波器、缓冲器等在代码中趋稳的经验、这是完全正常的。 这种行为是否违反了您的任何规范、还是与您习惯的看法不同?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们公司的其他仪表不会出现这种问题、所以第一份报告显示出了非常好的效果。 所以客户表示仪表错误有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    beixian du 说:
    因为我们公司的其他仪表不存在此问题

    "其他仪表"是否使用 MSP430F67641? 请提供更多详细信息。 从我的角度来看、我不认为这是一个问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们之前不使用 MSP430F67641、我们使用 MCU (MSP430F449)+计量芯片(ATT7022)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4197873"]不,我们 以前不使用 MSP430F67641,我们使用 MCU (MSP430F449)+计量芯片(ATT7022)

    好的、这种背景是有道理的。 感谢您分享这些详细信息。 如前所述、MSP430F67641上的这种行为是正常的、这是由于滤波器、缓冲器等在第一个报告期间初始化。 该软件在 MSP430F449上的执行方式可能不同。 如果您要在设计中使用 MSP430F67641、我建议您使用 A 版本 MSP430F67641A。

    此致、

    James