主题中讨论的其他器件: TPS62125
您好!
我们在系统中使用 MSP430FR5949、它工作正常、
最近、我的系统在加电时 MSP 无法正常工作(某些引脚无法正常工作)、系统快速关闭和打开会释放这种情况、并且工作正常
此外、在不良模式下加电时、我无法连接 code composer/
MSP 无法正常唤醒的原因
谢谢
阿萨夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在系统中使用 MSP430FR5949、它工作正常、
最近、我的系统在加电时 MSP 无法正常工作(某些引脚无法正常工作)、系统快速关闭和打开会释放这种情况、并且工作正常
此外、在不良模式下加电时、我无法连接 code composer/
MSP 无法正常唤醒的原因
谢谢
阿萨夫
Hallo Lukas
已连接正确的起动装置
连接了电源原理图、3.3V 输出、上部器件
谢谢
阿萨夫
Asaf、
好的、现在 MSP 的 DVCC 斜坡看起来要好得多、但启用 LDO 时、电压下降为3V。
您现在在3.3V 时看到的骤降可能会导致意外的 BOR (请参阅 BOR 规格下的详细说明)、从而阻止您的应用正常运行。
在这种情况下、您可以在3.3V 电源上添加更多电容、以便快速为 LDO 提供更多能量。 您还可以使用 RC 电路对不同 IC 的电源进行去耦、以防止 MSP 的突降。 或者您采用更强大的电源、具有更强的驱动能力。
如果 DVCC 斜升正确、MSP 上的加电问题现在应该得到解决了吗?