This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:MSP430FR59xx 加电问题

Guru**** 2512505 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728012/msp430fr5949-issue-with-msp430fr59xx-power-up

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件: TPS62125

您好!

我们在系统中使用 MSP430FR5949、它工作正常、

最近、我的系统在加电时 MSP 无法正常工作(某些引脚无法正常工作)、系统快速关闭和打开会释放这种情况、并且工作正常

此外、在不良模式下加电时、我无法连接 code composer/

MSP 无法正常唤醒的原因

谢谢

阿萨夫     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 低于2.0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? 上升问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我询问器件是否(始终)通电约为2.0V。 如果电压为3.0V、则我的问题与此相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享更多详细信息?
    应用程序在做什么、您可以共享您的代码吗?
    观察到的问题是处于 LPM 模式还是工作模式?
    有多少个器件显示此问题? 你有什么?
    它的出现频率如何?

    您还可以分享您的电路板原理图吗?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo locas、
    感谢您的回复、我认为代码并不依赖、因为它是在加电时发生的。
    直到现在、只有一个装置发生了这种情况、当您打开它时。
    我注意到加电时、电压不会单调上升、并且会出现下降干扰-请参阅随附的
    我认为这可能是原因,但我不知道如何防止这种情况。
    已连接3.3V 电压加电示波器屏幕和原理图
    谢谢
    阿萨夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Output-to-OLED-_5F00_-PAGE4.pdfattachment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来真的不好。

    您是否有正确启动装置的屏幕截图?

    您的电源的功率限制是多少?

    您能否分享电路板的原理图?

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Lukas

    已连接正确的起动装置

    连接了电源原理图、3.3V 输出、上部器件

    谢谢

    阿萨夫

    e2e.ti.com/.../POWER-_5F00_-PAGE2.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供原理图。
    您能否制作整个上电序列的快照?
    您的 VCC 似乎停留在1V 的时间更长。
    您知道原因吗?

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     原因是系统上电很少、主控制器首先上电并启用 MSP 的电源、直到它通过通用 I/O 使 MSP 电压上升到1V -请参阅附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas、Asaf、

    首先发现电源上的压摆率违反了 BOR 章节中的3V/s 规格。 为了确保复位电路的正常功能、需要施加3V/s 甚至更快的电压。

    第二个发现是该器件通过通用 I/O 引脚供电、这是后门电源方案、应防止器件出现意外行为。 另请参见此处的以下应用手册:
    www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dietmar

    感谢您的回复、我不理解第二个问题、您说的是通用 I/O 提供的器件是什么意思?

    此致

    阿萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、

    第2项是指在 DVCC 关闭时、如果您有电压连接到任何 GPIO 引脚、或者在加电期间、GPIO 在 DVCC 之前看到电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢

    您是否从原理图或快照中看到了该问题?

    关于加电压摆率-我在数据表中找不到它-您能指定位置吗

    谢谢

    阿萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    如果在应用 DVCC 之前为 GPIO 供电、则取决于您的应用;如果有 GPIO 时钟恢复通过 上拉或类似的方式连接到电源、而 DVCC 通过 LDO 供电、则您应该检查原理图。

    重要的是不要违反以下规范:

    可以在 BOR 部分中找到压摆率规格


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Dietmar、
    关于压摆率、在数据表中、它写的值应该小于3V/s
    关于 GPIO、我知道如果我的 Vcc 是3.3V、那么它是3.6V、我不理解该线路是动态要求、这意味着如果 MSP VCC 当前处于断电状态、那么 I/O 不应超过0.3V。 那么、这种违规行为的失败可能是什么呢? 二极管是否会损坏? IO 引脚是否会损坏-强制为高电平或低电平?
    谢谢
    阿萨夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、

    如果 DVCC 断电并且您仍然提供特定的 GPIO 引脚、则存在一个问题:您将损坏 ESD 二极管。 流经 ESD 二极管的最大恒定电流规格为2mA。
    但是、除此之外、该器件可能通过 ESD 二极管由后门供电、这意味着它实际上并不能通电。
    我在一段时间前创建了应用手册、可以查看该手册以更好地了解:
    www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf

    有一些图片说明了我在上面描述的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我读取它、我的大多数来自其他电压域的 I/O 都包含串行电阻器、我的3个 I/O 有问题
    我担心的是上电斜坡行为、它在1.8V 左右产生的干扰看起来非常糟糕、这是什么原因? 我尝试更改电容器值和电容器数量、但它保持不变、看起来与该器件内部的情况类似。
    此致
    阿萨夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、

    好的、因此尝试将电压交叉项解决为非后门电源、这可能会对启动产生影响。
    关于1.8V 时的干扰、此处的示波器照片可能有助于更好地判断干扰。
    但这取决于 SVS 和 BOR 阈值、而这取决于它的运行速度和低电平、但在特定阈值处发生毛刺脉冲肯定不好。 可能会在事件期间提供电源和 RST 引脚的示波器截图、我会在这里感觉到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    Dietmar 的最后一个回复是否对您的问题有所帮助? 如果很快没有回复、我将假定您已解决问题并关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dietmar

    已连接电源和复位信号。

    我尝试从 TPS6125评估板驱动 MSP、它看起来更好-请参阅附件、我将尝试查看 TPS

    谢谢

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!
    我想第二个示波器快照是使用 TPS6125、这看起来比第一个示波器要安全得多。
    因此、希望您的启动问题能够通过这种方式得到解决。 因此、如果在本周结束之前没有反馈、我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    关闭此主题、因为 Asaf 打开了第二个主题、他将其 TPS 识别为关键部分。

    e2e.ti.com/.../2737283
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar 您好!
    我关闭了另一个线程、因为我有测量误差、
    我仍然具有此曲线、我不知道原因、我再次测量了 TPS62125 EVM 的上电、我得到了相同的差分、因此现在它看起来像是 MSP 问题。
    阿萨夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!
    那么、您的意思是示波器画面看起来像黄色信号下降的那个画面吗? 请告诉我什么是绿色、什么是黄色。
    为什么您以前测量过干净的功率斜率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dietmar

    绿色表示电源和黄色复位信号

    好的斜率是从 TPS5215 EVM 加电、但当我尝试重现它时、我得到了相同的斜率、因此我不知道该说什么、

    我检查过它几次、并将再次检查它、但这可能是图片。

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我不理解 RST 信号上的骤降如何将 RST 连接到 DVCC?

    我假设 DVCC 斜率被记录在器件上的特定代码正确吗? 那么、您能否将 DVCC 上的下降映射到代码的某些部分、例如、当您切换较大的负载时?

    在另一个站点上、我假设您根据数据表放置了所有去耦电容器并将其靠近器件、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dietmar、

    我的复位信号不会从控制器驱动、它有上拉电阻器连接到相同的 VCC、即启动基于 BOR 机制的 MSP。

    电容器根据数据表放置、我尝试减少电容器的数量、但我没有看到任何变化

    我想提一下、MSP 只有两个 VCC 引脚

    谢谢

    阿萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    由于连接到 RST 引脚的外部 RC 电路、我期望它在达到1V 后遵循 DVCC、这是可以解释的、因为在通过欠压电路将器件保持在 RST 中之前。

    ~1.8V 后、您必须在电源上进行2次突降、因此我问您是否可以将其映射到特定的代码执行? 您是否以某种方式在应用上切换一些导致这些下降的较高负载。 在这种情况下、电源上较大的缓冲电容器会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar 您好!

    3.3V 驱动两个产生1.2V 和2.85V 电压的 DC2DC

    当我禁用2.85V 时、曲线变得完美-谢谢

    我在3.3V 稳定后启用它、我会在3.3V 中下降-我尝试减少该电压上的电容器数量、但它没有帮助

    你有什么想法吗?

    谢谢

    阿萨夫

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    好的、现在 MSP 的 DVCC 斜坡看起来要好得多、但启用 LDO 时、电压下降为3V。

    您现在在3.3V 时看到的骤降可能会导致意外的 BOR (请参阅 BOR 规格下的详细说明)、从而阻止您的应用正常运行。

    在这种情况下、您可以在3.3V 电源上添加更多电容、以便快速为 LDO 提供更多能量。 您还可以使用 RC 电路对不同 IC 的电源进行去耦、以防止 MSP 的突降。 或者您采用更强大的电源、具有更强的驱动能力。

    如果 DVCC 斜升正确、MSP 上的加电问题现在应该得到解决了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    是的、它解决了 DVCC 斜坡、谢谢

    在您回复后、我记得我移除了许多3.3V 电容器、我会将它们退还并进行检查。

    谢谢

    阿萨夫