请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5962 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
大家好、我们在产品中使用 MSP430、我们最近正在准备进行大规模生产、因此我们正在制作大规模生产工具。
我使用 MSP-FET 作为代码烧录工具、但在测试中发现了几个问题。
我需要刻录两个不同的代码、但在使用 BSL-Scripter 进行擦除后、MSP-FET 将出现异常通信、必须先关闭电源才能恢复正常通信。
为什么会发生这种情况? 如何在 BSL-Scripter 之后在不断电的情况下使用 MSP-FET 的 JTAG?
2.我的电路中有其他电路控制 MSP430进入 BSL。 在 MSP-FET 工作之前、该部分电路可以控制 MSP430进入 BSL。
但在使用 MSP-FET 烧录代码后、该电路的这一部分只能被控制复位、无法进入 BSL、原因是什么?