This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MSP-FET 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725791/msp430fr5962-msp-fet-problems

器件型号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

大家好、我们在产品中使用 MSP430、我们最近正在准备进行大规模生产、因此我们正在制作大规模生产工具。

我使用 MSP-FET 作为代码烧录工具、但在测试中发现了几个问题。

我需要刻录两个不同的代码、但在使用 BSL-Scripter 进行擦除后、MSP-FET 将出现异常通信、必须先关闭电源才能恢复正常通信。

为什么会发生这种情况? 如何在 BSL-Scripter 之后在不断电的情况下使用 MSP-FET 的 JTAG?

2.我的电路中有其他电路控制 MSP430进入 BSL。 在 MSP-FET 工作之前、该部分电路可以控制 MSP430进入 BSL。

但在使用 MSP-FET 烧录代码后、该电路的这一部分只能被控制复位、无法进入 BSL、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道德高尚、

    感谢您发帖。 刻录两个不同代码的含义是什么? 您使用 BSL 和 JTAG 将两个不同的代码下载到一个 MSP430器件中? 您能否向我展示您的 JTAG 和 BSL 电路?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个配置代码和一个应用代码、配置代码只需运行一次、应用代码是我的主代码。
    我使用 JTAG 下载代码、但如果 JTAG 被我的代码锁定、我需要进入 BSL 并擦除整个芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道德高尚、

    很抱歉迟到了。 您的问题如何? 因为进入 BSL 或 JTAG 模式使用两个相同的引脚测试和复位。 如果您通过 TEST 引脚和 RESET 引脚上的特定脉冲序列进入 BSL、但未退出 BSL 模式、则需要对器件进行复位或重新加电并进入 JTAG。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新为器件供电可以解决问题、而只需重置器件就不能解决问题。