This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:MSP432和传感器 BoosterPack

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730841/rtos-cc2650moda-msp432-and-sensors-boosterpack

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2650BOOSTXL-SENSORS

工具/软件:TI-RTOS

n´t T_RTOS 的 sensor_BoosterPack (MSP432、CC2650MODA、Sensors BoosterPack)会编译并上传到板上、但我无法在 iphone Simplelink Starter 或 Explorer 上找到它。 n´t 左键也会开始广播。

我可以使项目0正常、但温度传感器广播也不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试改用 LightBlue /BLE 扫描仪? 如果没有、您可以尝试一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin

    感谢您的回复

    我现在尝试了 LightBlue、但它不起作用。

    使用 TeraTerm 时收到消息:

    "应用处理器正在初始化...

    完成!

    "

    但没有其他东西。 它不是广告。

    当我从 CCS 上传时、它可能会停止、但使用 F8无法解决问题。

    再次感谢您的关注。

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAP 似乎没有按应有的方式运行。 我将把这个转到 MSP 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pedro、Christin、
    我将帖子的标题从"342"更新为"43041"。

    佩德罗
    您是否能够调试 MSP432上的软件以确定 MSP432中发生的情况? 您能否确定为什么 MSP432无法进入空闲状态?

    您使用的是哪些固件版本?
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris

    在我上一篇帖子后、我将 MSP432恢复出厂设置。

    使用 CCS Cloud 和 MSP432、SimpleLink SDK BLE 插件、然后示例蓝牙构建和调试 sensor_BoosterPack_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs、没有问题(F8推进)、一切顺利

    现在、该板会广播、我可以连接 iOS SimpleLink Explorer、但所有读数都是0.0! 使用 Tera Term 进行校验似乎所有内容都启用了良好的湿度、温度等更新。

    我得到的仍然是0

    感谢你的帮助

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还尝试使用 LightBlue? 如果没有、您可以尝试一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin

    我尝试了 LightBlue、我获得了连接、然后在各种通道的 CONF 中写入1、然后开始侦听它们确实开始以十六进制形式发出的通知! 使用 TeraTerm 湿度(或气压计或...) 更新已启用! 但是、当我关闭 LightBlue 并转至 SimpleLink Explorer 时、我在"通道"中得到一个值、然后它断开连接、重新连接时、我再次得到0。

    尽管在 TeraTerm 和 SimpleLink Explorer 上、我收到启用了各种测量更新的消息、但在 SimpleLink 上仅获取0个读数。

    SimpleLink Explorer 似乎有问题!

    此致

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗
    我无法在我的一侧重现此问题。 在 Sensors BoosterPack 配置文件示例中、当我移动 launchpad 和 boosterpack 时、我可以看到不同的传感器的值发生变化。

    CCS 8.2 (我不使用云工具)
    SimpleLink MSP432P4 SDK 2.30.0.14
    SimpleLink SDK BLE 插件1.40.0.42
    SimpleLink 传感器和传动器插件1.30.0.02

    CC2650模块 BoosterPack 修订版1.0.1
    MSP-EXP432P401R 版本2.1
    BoostXL-Sensors Rev 1.0 -已组装 TMP007

    iOS 11.

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我使用的硬件和软件完全相同、但 SimpleLink 传感器和传动器插件1.30.0.02除外;我使用的是最新的1.20.0.02;我仍然只能得到0。

    调试消息  

    main (9位于 main_tirtos.c54...

    在 boot.asmo……的 c_int() (-c-int00不包含帧信息)

    感谢你的帮助

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗
    您可以在此处找到最新的传感器传动器插件。

    dev.ti.com/.../

    您能否确认您的传感器板上是否有 TMP007?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris
    我重新安装了 CCS、simplelink_MSP、simplelink_sdk_ble_plugin、并已找到最新的传感器传动器。
    当我尝试 FreeRTOS 时、我收到一条错误消息 FreeRTOS_INSTALL_DIR 变量未定义。
    当我使用 tirtos 时一切顺利,但我得到0,并且我发送了一个屏幕截图的相同调试消息。
    电路板上没有 TMP007!

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 我无法确定根本原因、但我怀疑较旧版本的传感器传动器正在等待 TMP007、而较新版本将超时并继续使用其他传感器。 我还将返回并查看免费的 RTOS 版本。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是缺少传感器的原因、因为使用 LIghtBlue、我可以获得读数流!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被催促说我的问题已经解决或没有解决。 实际上我在等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否更新到最新的传感器传动器插件? 如果不是、那么也许您可以尝试此处所述的工作:

    e2e.ti.com/.../736824

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经在使用最新的传感器传动器插件、没有新的插件。

     在链接中讨论的示例的实际代码中已存在变通办法(实际上禁用 TMP007)(传感器已关闭)。

    我在 sensorsboosterpack msp432的 main.c 中找不到可以关闭或删除代码的任何点!

    正如我在使用浅蓝色之前所说的、我可以接收数据流、但使用十六进制! 我认为问题是 SimpleLink SDK Explorer!

    再次感谢

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    TI 认为已经解决、但尚未解决!

    我认为使用此配置的每个人都会遇到问题... 未解决。

    我正在等待进一步的建议

    此致

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅后续帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗
    没有其他建议。 我已请求更新网站、以便仅提供最新的固件、并更新 SimpleLink SDK Explorer 应用程序以解决缺少的传感器问题。 更新可用时、我将更新此主题。

    此致、
    Chris