主题中讨论的其他器件: CC2650、 BOOSTXL-SENSORS
工具/软件:TI-RTOS
n´t T_RTOS 的 sensor_BoosterPack (MSP432、CC2650MODA、Sensors BoosterPack)会编译并上传到板上、但我无法在 iphone Simplelink Starter 或 Explorer 上找到它。 n´t 左键也会开始广播。
我可以使项目0正常、但温度传感器广播也不会。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
n´t T_RTOS 的 sensor_BoosterPack (MSP432、CC2650MODA、Sensors BoosterPack)会编译并上传到板上、但我无法在 iphone Simplelink Starter 或 Explorer 上找到它。 n´t 左键也会开始广播。
我可以使项目0正常、但温度传感器广播也不会。
尊敬的 Chris
在我上一篇帖子后、我将 MSP432恢复出厂设置。
使用 CCS Cloud 和 MSP432、SimpleLink SDK BLE 插件、然后示例蓝牙构建和调试 sensor_BoosterPack_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs、没有问题(F8推进)、一切顺利
现在、该板会广播、我可以连接 iOS SimpleLink Explorer、但所有读数都是0.0! 使用 Tera Term 进行校验似乎所有内容都启用了良好的湿度、温度等更新。
我得到的仍然是0
感谢你的帮助
佩德罗
您好、Christin
我尝试了 LightBlue、我获得了连接、然后在各种通道的 CONF 中写入1、然后开始侦听它们确实开始以十六进制形式发出的通知! 使用 TeraTerm 湿度(或气压计或...) 更新已启用! 但是、当我关闭 LightBlue 并转至 SimpleLink Explorer 时、我在"通道"中得到一个值、然后它断开连接、重新连接时、我再次得到0。
尽管在 TeraTerm 和 SimpleLink Explorer 上、我收到启用了各种测量更新的消息、但在 SimpleLink 上仅获取0个读数。
SimpleLink Explorer 似乎有问题!
此致
佩德罗
你(们)好
我已经在使用最新的传感器传动器插件、没有新的插件。
在链接中讨论的示例的实际代码中已存在变通办法(实际上禁用 TMP007)(传感器已关闭)。
我在 sensorsboosterpack msp432的 main.c 中找不到可以关闭或删除代码的任何点!
正如我在使用浅蓝色之前所说的、我可以接收数据流、但使用十六进制! 我认为问题是 SimpleLink SDK Explorer!
再次感谢
佩德罗