This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:DNS 和 UPS 信号的振幅差异

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727777/msp430fr6047-difference-in-amplitudes-of-dns-and-ups-signal

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我想知道在使用 GUI 测量某些流量时、导致上游和下游捕获信号振幅水平差异的原因是什么? 就像 DNS 信号到达的时间显然略早、但它的振幅也比 UPS 信号低约30%、在捕获信号的中间部分尤其明显。

是否有任何想法、原因是什么?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    通常、振幅应相似。 可能会出现幅度过高而无法从开始的问题。 通常、我们希望在 ADC 采集窗口中看到大约800-900个 ADC 计数、且流量为零。 如果您捕获的值高于此值、首先尝试降低增益。 让我知道这是否有任何帮助、我们可以从中获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    下面是所述波形的图片。 流速为5.3 m³/ h


    它可能与管道有关吗? 我使用的是超声波垂直进入并通过45°镜片反射两次的位置。 我不知道为什么、但也许您有一个想法?

    感谢你的帮助。

    大家好

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您能否提供配置设置? 此外、换能器的频率是多少?