1:我们公司使用 MSP430FW427制造的非磁性水表在交付检验时可以进行测量。 在几天内与客户端一起安装时、不会对其进行测量。 关闭 scanif 模块(SIFCTL1=0)并再次打开、然后正常测量。您能否证明 ScanIF 模块确实有问题?
2:单芯片内部闪存、哪个位置存储在生产日期中、我们如何读取此日期?
3:什么导致了 scanif 模块故障?如何解决此问题?非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1:我们公司使用 MSP430FW427制造的非磁性水表在交付检验时可以进行测量。 在几天内与客户端一起安装时、不会对其进行测量。 关闭 scanif 模块(SIFCTL1=0)并再次打开、然后正常测量。您能否证明 ScanIF 模块确实有问题?
2:单芯片内部闪存、哪个位置存储在生产日期中、我们如何读取此日期?
3:什么导致了 scanif 模块故障?如何解决此问题?非常感谢!
[引述用户="Wang Jingang"]1: 我们公司使用 MSP430FW427制造的非磁性水表在交付检验时可以进行测量。 在几天内与客户端一起安装时、不会对其进行测量。 关闭 scanif 模块(SIFCTL1=0)并再次打开、然后将正常测量。是否可以证明 ScanIF 模块确实有问题?[/quot]
您能否提供有关水表从何时工作到何时不工作的详细信息? 例如、电源电压是否发生变化或是否已通电/断电? 它听起来像是设备挂起。 在关闭/重新打开 SCANIF 模块之前、您是否获得任何结果? 还有一些 SCANIF 勘误表也可能起作用。
此致、
James
这个问题似乎与复位电路有关。 需要注意的一些事项:
电压检测器 IC 可能足够灵敏、以便在 扫描接口 打开时检测并触发复位。 当扫描接口 打开时、浪涌电流将使电压下降。 如果 电路板使用频率足够高且电容器保持一定的电荷、则在实验中可能看不到这一点。 作为测试、您可以尝试移除电压检测器、添加复位电容器、 然后 上拉复位引脚 、而无需使用电压检测器 IC。 查看此配置中是否仍然出现相同问题。
2 、电容 C07应为低漏电型电容。 该电容器可能会导致浪涌电流的压降过高的问题。