This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW427:MSP430FW427scanif 模块无法正常工作

Guru**** 2512965 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730214/msp430fw427-the-msp430fw427scanif-module-does-not-work-properly

器件型号:MSP430FW427

1:我们公司使用 MSP430FW427制造的非磁性水表在交付检验时可以进行测量。 在几天内与客户端一起安装时、不会对其进行测量。 关闭 scanif 模块(SIFCTL1=0)并再次打开、然后正常测量。您能否证明 ScanIF 模块确实有问题?

2:单芯片内部闪存、哪个位置存储在生产日期中、我们如何读取此日期?

3:什么导致了 scanif 模块故障?如何解决此问题?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将查看此问题并返回给您。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Wang Jingang"]1: 我们公司使用 MSP430FW427制造的非磁性水表在交付检验时可以进行测量。 在几天内与客户端一起安装时、不会对其进行测量。 关闭 scanif 模块(SIFCTL1=0)并再次打开、然后将正常测量。是否可以证明 ScanIF 模块确实有问题?[/quot]

    您能否提供有关水表从何时工作到何时不工作的详细信息? 例如、电源电压是否发生变化或是否已通电/断电? 它听起来像是设备挂起。 在关闭/重新打开 SCANIF 模块之前、您是否获得任何结果? 还有一些 SCANIF 勘误表也可能起作用。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题似乎与复位电路有关。  需要注意的一些事项:

    电压检测器 IC 可能足够灵敏、以便在 扫描接口 打开时检测并触发复位。  当扫描接口 打开时、浪涌电流将使电压下降。   如果 电路板使用频率足够高且电容器保持一定的电荷、则在实验中可能看不到这一点。  作为测试、您可以尝试移除电压检测器、添加复位电容器、 然后 上拉复位引脚 、而无需使用电压检测器 IC。  查看此配置中是否仍然出现相同问题。

    2  、电容 C07应为低漏电型电容。  该电容器可能会导致浪涌电流的压降过高的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie:

    感谢您的回复和建议。 我将根据您的提示让客户进行测试。

    还有一个问题:

    '电容器 C07应该是一个低泄漏电容器。  该电容器可能会导致浪涌电流的压降过高的问题。 "

    是否有任何详细规格要求? 或者、您能否推荐一些供应商? 谢谢!

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie:

    感谢您的回复和建议。 我是王敬 ang 的客户。

    我们添加了用于观察 PUC 或 POR 的标志、以便确认电压检测器 IC 未触发复位。

    我们使用 MSP430FW427已超过10年、它是一款出色的 MCU、但我们面临着无数问题、例如
    写入闪存时、SIFCNT 寄存器将每次更改。
    2.在 DCM 处理时,TimerA 无法捕获 SCANIF 模块的信号比较几次,因此 DCM 总是发生故障。
    最后一个问题就是王敬刚说,SCANIF 模块停止工作,但另一个外设设备工作正常。