This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:macbook OS X 上未检测到基于 ezFET 的 FR2433 Launchpad (10.13 High Sierra)

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-FET, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725789/msp430fr2433-ezfet-based-fr2433-launchpad-not-detected-on-macbook-os-x-10-13-high-sierra

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FETMSP430F5528MSP-FET430UIF

Mac OS X 上未检测到 EZ FET 调试探针

我在 TI CCS Cloud、CCS V8和 Energia IDE 上试用过它、但没有结果。

我只想知道 EZ FET 板载调试器是否与 Macbook 兼容?

如果是、则 OS X 操作系统是否需要任何其他 USB 驱动程序?

建议解决方案...

谢谢、此致、

Mohammad Asad Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我曾尝试向 MSP-FET 工具团队寻求帮助。 响应可能会有一些延迟。 我将发送一封电子邮件并再次询问。 如果我得到答案、我会立即回复您。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉稍后出现。 工具人员的回复如下:

    这似乎不是操作系统 X 或驱动程序问题。
    听起来更像是 Mac 书籍/硬件的硬件问题。 一个线程还会显示在 OS X 和 Windows 10上。
    您能不能了解他们的 Mac 硬件有多旧。 USB POT 是否仅支持 USB3?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的冬季:
    感谢您的回复。
    我已经在基于 Windows 10的台式机和笔记本电脑上检查了我的 launchpad 套件、它们都支持 USB2.0和 USB3.0器件。
    我的 macbook 硬件的详细信息将在一天结束时发送给您。
    以下是对 LaunchPad 套件的观察结果:  
    • 当 USB 端口连接到计算机的 USB 端口或任何外部电源(仅通过 USB)时、在 Vcc 和接地端子之间测得的电压为4V。
    • 在 Vcc 和 USB 端口屏蔽之间测量的电压为4.98V。  
    我怀疑: 在将此电压连接到 PC 时是否会导致问题? 因为此 USB 电压由仿真 MCU (MSP430F5528)使用电阻分压器网络进行感应。
    请答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、冬天、

    有关上述问题的任何更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能会导致问题。 首先、Launchpad 硬件没有问题、已由其他 Win10计算机验证。 因此、您的 Mac 的 USB 端口可能存在一些问题。 我建议您向 Apple 寻求帮助、以检查 USB 端口的问题是什么。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冬天、

    我的意思是说、我已经在基于 Windows 10的台式机和笔记本电脑上检查了我的 launchpad 套件、但在两个系统中都无法正常工作。

    这意味着 LaunchPad 硬件存在问题、我不知道如何解决问题、需要 TI 的支持。

    如需了解相关信息、 我购买了 Arduino 套件、它还具有板载调试器、将 Atmel MCU 用作 USB 转串行转换器、在我的 macbook 上运行良好、没有任何问题。我认为从规格上讲、launchpad 板比 Arduino 板要好得多、但我还是没有 使用 TI Launchpad 套件的能力。

    请向您推荐如何调试 launchpad 套件上的 eZFET 部分。

    此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 launchpad 在其他计算机上无法正常工作、则 launchpad 存在问题是有道理的。 连接到 Win10计算机时、您是否可以在设备管理器中看到以下通信端口?

    您有多少 LaunchPad? 如果 eZ-FET 有问题、您可以使用其他电路板的 eZ-FET 或 MSP-FET 进行调试。

    请访问 TI-Store 以购买 MSP-FET430UIF; https://store.ti.com/msp-fet.aspx

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬天、

    器件管理器中未显示名为 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口的通信端口。
    我只有一个 LaunchPad。

    此致、
    Mohammad Asad Khan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试此解决方案吗?

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冬天、

    好的、我会尝试更新您。

    我只想知道的一点是、如果我同时 OR-ing 两个 Vcc (USB 和外部电源)或仅应用5V 形式的外部电源。

    此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冬天、

    早上好、

    我已经通过施加外部5V 电源来检查 launchpad 电路板、但发现它未被任何操作系统检测到。

    此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将外部 VCC 应用到 launchpad 套件、但运气不佳。
    仍然无法检测到 launchpad 套件。
    我认为我收到的硬件有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的测试、Lauchpad 似乎已损坏。 请按照退货政策退货并获取另一个退货。
    www.ti.com/.../returns-refunds-and-cancellations.html

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您是从 TI 销售部门获得的、则可以申请一个新的产品。 如果只有 ezFET 中断、您可以购买 MSP-FET430UIF 作为外部 JTAG 调试器。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬天、
    我已从 TI store 订购此产品。

    T 和 R
    Mohammad Asad Khan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的。 您可以联系客户服务并遵循退货政策。
    www.ti.com/.../returns-refunds-and-cancellations.html

    B.R
    冬季