This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5359:MSP430中的 LDO

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732744/ccs-msp430f5359-ldo-in-msp430

器件型号:MSP430F5359

工具/软件:Code Composer Studio

msp430f5359 LDO 在3.3V 时提供多少电流? 我需要计算电路的总电流消耗、如果我们使用内置 LDO、这就足够了。  

此致、

Karuna Adhikari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表的第5.55节所示、允许外部电路从5V→3.3V LDO 输出中汲取高达12mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karuna、

    Clemens 的回答是否有助于满足您的需求:

    如果您有任何其他问题、请告知我们、或者以其他方式验证给出的答案、

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kary、

    还有其他有关集成 LDO 的问题吗?
    如果没有、请验证给定的答案、以便我可以继续并关闭此主题。

    此致、
    Britta