请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 你好
我正在使用 CCS 进行开发。
有了您的答案、我现在就可以写保护了。
请告诉我如何细分您的答案。
目前、我想将该段设置如下。
MPUSEGB1 = 0x0F80; // B1 = 0x0F800
MPUSEGB2 = 0x1A00; // B2 = 0x1A000
它设置为以编程方式执行此设置。
在该设置下、
段1:0x4400 - 0xF7FF
段2:0xF800 - 0x1 BFFF
段3:0x1C000 - 0x23FFF
是吗?
除非在 CCS MPU 配置窗口中进行了设置、否则不会反映该值吗?
即使您目前尝试写入0x10000或更多、也无法写入。
由于 MSP430FR6989的 FRAM 为0x4400 - 0x23FFF、
我认为它可以设置、但不能写入。
请告诉我其他问题。
此致。