请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 您好!
是否可以使用 absTOF 估算水温?
此致、
Thibult
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用 absTOF 估算水温?
此致、
Thibult
Thibult、您好!
正如先前的文章所指出的,一方面这与物理学有关,另一方面,虽然原则上可以这样做,但也必须考虑其他参数,因为不仅温度影响水声波的速度。 如需更多信息、请查阅特定文献。 为了给您一个指示、请在此处找到来自 Wikipedia 的公式。
为了精确测量、必须量化影响因素。 声纳的简化公式如下:
C =声波速度(m/s)
T =水温(°C)
S =盐浓度(‰) 也意味着矿物的一致性会影响速度
D = 深度(m)这意味着压力是影响因素
该经验公式在 0°C < T < 40°C 和0‰< S < 40‰时有效
此致
Peter