This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-ULTRASONIC 水流测量:使用时间数字转换放大器的超声波水流量计设计;TDC1000-7200EVM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/724640/tidm-ultrasonic-water-flow-measurement-ultrasonic-water-flow-meter-design-using-time-to-digital-conversion-tdc1000-7200evm

器件型号:TIDM-ULTRASONIC -水-流量测量
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

你(们)好

我阅读了 TDC1000和 TDC7200的数据表、并了解平均值计算在每个 IC 中的工作原理、但当我想在 TDC1000-7200 GUI 中使用此功能时、我认为它无法正常工作。 我已经解决了之前输出上这些奇怪的峰值的问题、但现在我对如何在 GUI 中同时设置 TDC1000中的 NUM_AVG 寄存器和 TDC7200中的 Avering_Cycles 寄存器有点困惑。 它在1个平均值计算时工作正常、但如果我将其设置为任何数字、则输出图将无法正常工作!

如果您能帮助我更多地了解 GUI 中的平均值计算、那将会很好。

您还说过带阻滤波器以1MHz 为中心。 我想问您、是否可以通过将 CF3更改为33pF 来更改带通滤波器的频率、使其以4MHz 为中心?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已收到您的问题、我将在本周内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Armin、

    GUI 中 TDC1000选项卡中的 NUM_AVG 用于增加使用 GUI 进行的平均值计算。 将 TDC7200和 TDC1000中的平均值设置为相同的值。

    此外、您还应能够设置带通滤波器、使其以传感器的频率为中心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bharat。

    感谢您的支持。 我已根据"   "线程中提供的仿真文件更改了滤波器。 这些奇怪的峰值解决了我的问题。 但现在、通过在 TDC1000和 TDC7200中求平均值、我遇到了新问题。

    当我用一个取平均值周期进行测量时、它可以正常工作、没有任何奇怪的峰值、但当我使用 取平均值配置测量并将两个 IC 的取平均值设置为128时、大约1000秒后、我会看到图上出现偏差。 GUI 中的图照片附在帖子上!  

    我们将平均值增加 TDC、以提高测量精度、但会使测量结果更糟。

    如果你能帮助我了解平均值计算有什么问题、那会很棒。

    我已将 TDC 的平均值计算数量设置为128、我还使用 GUI 检查了 TDC1000的错误标志、但这是正常的、不显示弱信号和无信号的任何错误、并且在偏差期间泵状态不变。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_Setup_2D00_Flow-Metering.txtArmin、

    TDC1000-7200EVM 上的128个周期平均值计算对我们来说很好。

    我已附加设置文件供您参考。 请尝试加载此设置并检查它是否适合您。