工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试从 TIREX 构建 TI-RTOS uartconsole 示例,但在成功构建和闪存之后,我发现它从未到达 main()函数。
我通过调试发现了这一点。
在 boot_4.4.4.c 文件中,在_system_pre_init ()检查(默认情况下始终返回-1)后,_auto_init ()应该被调用,但它从未被调用,IDE 也不会提示没有这样的符号:
我仅使用默认配置。 刚刚导入了 uartconsole 示例并构建了它。 我希望能得到任何帮助,因为这花了我很多时间。 也许这只是一个包含的问题... 我只想做这个工作、然后我将尝试修改它、以便开始使用 TI-RTOS。
以下是有关编译环境的一些信息:
Code Composer Studio
版本:8.1.0.00011
--
编译器 TI v18.1.3.LTS
--
适用于 MSP43x 2.20.0.06的 TI RTOS
--
XDCTools 3.32.0.06_CORE
注:此问题最初发布在以下位置: e2e.ti.com/.../695718
但由于我当时没有时间处理答案和问题、因此它被锁定。 因此、我启动了一个新的线程、这次使用了更准确的标头和信息。 现在、我将重点介绍这一点。