This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:具有 FDC1004的 MSP430F5529 LaunchPad

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729150/msp430f5529-msp430f5529-launchpad-with-fdc1004

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: FDC1004FDC1004EVM

您好!

我在使用 MSP430F5529 LaunchPad 控制 FDC1004时遇到问题。

我连接了所有器件并使用了 TI 在以下链接的软件部分提供的示例代码:

所有内容均已成功编译和上传(请参阅随附的图片)、但串行监视器只是空白

我尝试在 setup 和 loop 段中添加 print 语句、但未显示任何语句。

之后、我逐行评论了所有内容、并未评论、以查看绊脚石和

代码无法通过 Wire.Wright (0)语句。

请帮您调试它吗?

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已通过 USB 连接到器件?
    只要您尚未使用 JTAG 对 F5529器件进行编程、此操作就不起作用。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是通过 USB 连接的。
    此行解决了串行输出问题:
    Wire.setModule(0);
    谢谢、
    Alex