This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:从器件 SPI 的最大速度

Guru**** 2977930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728865/msp430fr5989-the-maximum-speed-of-slave-spi

器件型号:MSP430FR5989

您好!

我无法找到  MSP430FR5989的 SPI 从模式的最大速度、只能找到主模式的最大速度是16MHz、 SPI 从模式的最大速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    请参阅器件数据表中表5-20的脚注1 (如下所示)。  您需要根据脚注中的说明确定从器件和主器件之间的最坏情况时序。  这意味着要考虑到从器件和主器件的设置和有效时间。

    此致、
    Walter