This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969和430BOOST-CC110L 的连接问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727872/connectivity-issue-with-msp430fr5969-and-430boost-cc110l

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!

我有 MSP430FR5969 LaunchPad 和 一组用于无线网络的430BOOST-CC110L。 我的计算机可以 在 LaunchPad 单独连接时精确地检测到它们( 它们上没有射频增强器)。 当我将 LaunchPad 和 Booster 连接在一起并尝试  通过 USB 电缆在 Air Booster Stack Lite 中检测它们时、 我看不到 计算机与午餐垫/ Booster 之间的任何通信。 由于我 以前从未使用过它们、我不确定是否遵循正确 的连接协议。 下面是我通常尝试在 Air Booster Stack Lite 软件中检测到的设置图片。 请向我建议一条正确的途径来完成此操作!

谢谢

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayeshkumar、

    请更正您的 UART 跳线连接。

    灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ling!!!