This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:选择合适的 WiFi 模块

Guru**** 2769305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, AFE4400, CC3100MOD, CC3120MOD, CC3200MOD, CC3220MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/724527/msp430f5529-selection-of-proper-wifi-module

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: AFE4400CC3100MODCC3120MODCC3200MODCC3220MODCC3200

我们正在开发与医疗相关的产品。 在产品中、我们使用 MSP430F5529 MCU。 连接模块包括 AFE4400、LCD 8x2串行接口、一个基于 UART 的模块。 我们的产品是基于物联网的产品。 因此、我们希望使用正确的 Wifi 模块。 因此、根据 MCU 的 RAM 和 ROM 以及其他接口器件、例如 基于 AFE4400、LCD 和 UART 的模块、WiFi 模块将对我们有用。 它不会影响 AFE4400的性能、而其他模块和 MCU 可以处理所有过程。  

因为我们已经搜索 CC3100MOD 和 CC3120MOD、或者任何其他模块更好? 哪一项将支持 MCU? 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的参与。
    请允许我将您的请求转发给我们的 WiFi 专家、因为他们可以为您指出最适合的 WiFi。
    关于 AFE4400和 MSP430F5529的性能、如果不了解应用程序的详细信息、就很难对其进行评估、但您可以在某些方面进行处理:
    1) 1)时序、例如 AFE4400的频率
    2)通信频率(例如与 WiFi 模块的 UART 连接)
    3) 3) LCD 模块的更新速率
    这些都需要由 MCU 处理、因此您需要确保所有这些都可以处理。 根据您需要的频率、从 MCU 的角度来看、这不是问题、但您需要对此进行调查。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    您是否计划使用 TI-RTOS?
    您的器件是电池供电工具吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生。 我们没有使用 TI-RTOS。 通过适配器 AC 至 DC 为器件供电。 我们的器件未由电池供电。

    基于 LCD 8*2串行通信。 www.winstar.com.tw/.../8x2-lcd.html

    一个基于 UART 的模块、可直接提供十六进制值、基于 AFE4400- SPI、我们选择 CC3200MOD。

    如 CC3200MOD 的说明中所述:Wi-Fi 网络处理器子系统具有 Wi-Fi 片上互联网、并包含一个额外的专用 ARM MCU、可完全卸载应用 MCU。

    我们的 MCU 是 MSP430F5529。 我对 AFE4400模块有疑问、CC3200MOD 和 AFE4400都可以在 MSP430F5529上工作、而不会影响 AFE4400的性能? 因为在我们的产品中、SPO2和脉率参数非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCD 每秒更新1-3次 如果 LCD 具有自己的控制器和 SPI/I2C、则不会影响您的 MCU 性能。

    您开发的是医疗设备。 如果需要 TLS、请考虑使用 CC3220MOD 是因为其性能。

    CC 和 AFE 连接的最大数据流速率是多少?
    DMA 可以支持这两个流。

    我尚未检查 TI 提供的心率监护仪和脉动式血氧计参考设计。
    是否需要任何时域或其他 CPU 繁重型处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SIR AFE4400是时域、但它不是很需要繁重的进程 CPU。 它给出了否 红外 LED 和红色 LED 的样本数量、我们将根据这些样本计算 SPO2和 PR。 以上为2000个样本。 如 CC3200MOD 的说明所述,该器件是可完全减轻主机 MCU 负载的附加专用 ARM MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2个 LED、3个字节、3000个样本、每秒3次、每字节11位、在2个接口上提供594kbps。
    可实现的效果。
    MSP4305529 8KB RAM 存在一些问题。
    由于 FIFO/数据缓冲器相对较小、因此必须非常仔细地检查 CC32x0上的时序和阻塞。
    例如:射频校准需要25ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 CC32x0MOD 的相关经验、但... 您似乎可以在其中实现您的应用。 它甚至具有许多串行接口。 您为什么还需要 MSP430?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该项目、我不是架构师、我不知道风险等

    在我看来、将所有内容都放在 CC32x0MOD 上意味着应用应由 TI-RTOS 驱动。
    我在 CC3200和 TI-RTOS 方面拥有基本经验、但我从未在该平台上拥有过性能要求严苛的应用。
    与 driverlibs 应用相比、TI-RTOS 的开销非常大。
    当然、CC32x0MOD 上的 Cortex M4F 主要工作是处理 WiFi 服务。
    对于其他任务、有多少空间和非阻塞"灵活性"?

    请在下面找到 Cortex M4F 架构上的基本 TI-RTOS 接口性能:

    Greg、聪明的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    • CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink Wi-Fi 无线 MCU 片上系统(SoC)包含一个具有两个独立执行环境的单芯片:
      • 用户应用专用 ARMRegisteredCortexRegistered-M4 MCU
      • 用于运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器 MCU

    听起来您几乎可以自由支配 Cortex-M4、因为网络处理器完全独立。 虽然正如我提到过的、我对这个特定的芯片没有经验、但我对基于 CM4的 MCU 确实有丰富的经验... 我想您可以放弃使用裸机的一切、并完全避免 RTOS 性能下降。 更不用说、内核以80MHz 的频率运行(比 MSP432快很多)。 消除 MSP432作为中间件可能会缓解显著的瓶颈、更不用说简化设计了。 如果可能、我肯定会探索该选项。 毕竟、对于这个应用、两个 Cortex-M4内核和一个专用网络处理器似乎有点过分! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎我误解了您在上次通读时发表的帖子。 您并未建议将 MSP432用作 OP 中 MSP430的替代产品、而是作为说明 RTOS 性能冲击的参考。 很抱歉造成混淆。

    在这种情况下、系统将有一个 Cortex-M4、一个专用网络处理器和一个 MSP430作为数据集线器。 听起来 Cortex-M4会很无聊、而 MSP430会被很难推送。 不理想。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    <<<网络处理器完全独立、因此您几乎可以自由支配 Cortex-M4。
    但是、根据我的知识、您是对的、AES、DES、3DES、SHA2、MD5、 CRC 和校验和必须在应用内核上完成、此函数是 CPU 杀手。
    <<<我认为您可以放弃使用裸机的一切、并完全避免 RTOS 性能下降。
    两年前、我为 CC3200做了一些应用。 我记得、如果没有 TI-RTOS、就无法处理 CC320 simplelink API。
    <<<更不用说、内核以80MHz 的频率运行(比 MSP432快得多)。
    在许多未知因素的情况下、绩效提升67%是没有的。
    <<<将 MSP432作为中间件加以消除可能会缓解显著的瓶颈、更不用说简化设计了。
    很抱歉、有误导性的信息。 我提供了 MSP432基准测试、因为它使用与 CC32x0相同的 M4F。
    Yogesh 架构基于 MSP430FR5529。
    <<<更不用说简化设计了。
    简化设计的目标是我们相互交流的一个原因。
    我们寻求类似的目标、但我们可能会以不同的方式了解项目风险。
    <<<如果可能、我肯定会探索该选项。
    我也是!
    您是否了解如何仿真与 AFE4400的通信、仿真可靠性以及对性能的影响?
    如果误差方向正确、则可接受100-1000%误差。
    <<<毕竟、对于此应用、两个 Cortex-M4内核和一个专用网络处理器似乎有点过于强大! )
    Yogesh 架构由 MSP430FR5529和 CC32x0组成。
    我从未提议过 MSP432P401R 加 CC32x0。

    让我们重点了解 CC32x0和 AFE4400仿真及其对性能的影响。
    我们的对话应移至本主题之外的某个位置:

    关于:MSP430F5529:选择正确的 WiFi 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    足够公平。 关于 MSP430与 MSP432、我在发送该消息后不久就意识到了您的真正含义。 (请参阅我的最后一封邮件、我在其中回复了该邮件。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你的建议是非常好的。
    使用非 TI-RTOS hwi()来驱动 SPI/I2C 将不会影响性能。
    CC32x0MOD 是否具有所需的接口?