请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 是否可以使用计时器延迟输入触发输出? 而不在引脚本身上使用中断? 使计时器成为状态机。
例如
选择定时器 B。
2. P3.5 (计数器5A) CCI5A 的输入信号?
3. P4.4的输出信号(计数器5 B 或另一个选择的信号?)
4.以毫秒为单位的延迟 X (定时器计数器)
算法
1.当输入从1变为0时,输出立即变为0
2.当输入从0变为1时,只有当输入在 X 毫秒内保持稳定的高电平时,输出才会变为1。