This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何使用计时器延迟导通输出引脚

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189283/msp430fr5994-how-to-use-timer-to-delay-turn-on-output-pin

器件型号:MSP430FR5994

是否可以使用计时器延迟输入触发输出? 而不在引脚本身上使用中断? 使计时器成为状态机。
例如
选择定时器 B。
2. P3.5 (计数器5A) CCI5A 的输入信号?
3. P4.4的输出信号(计数器5 B 或另一个选择的信号?)
4.以毫秒为单位的延迟 X (定时器计数器)
算法
1.当输入从1变为0时,输出立即变为0
2.当输入从0变为1时,只有当输入在 X 毫秒内保持稳定的高电平时,输出才会变为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我相信您正在问是否可以设置计时器来响应其 CC 输入上的转换、并根据您的算法设置计时器输出而无需 CPU 的任何干预、对吧?

    遗憾的是、这不是计时器逻辑工作方式所能实现的。