This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:DCO 精度和 ADC 性能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190278/msp430i2041-dco-accuracy-and-adc-performance

器件型号:MSP430I2041

您好!

我的客户正在考虑使用 MSP430i2041、并希望使用内部 DCO。
根据数据表、DCO 有一些变化。


客户担心这些 DCO 变化对 ADC 性能的影响。
我与 MSP 工程师讨论了该问题、他说 、MCLK 中的几%误差不应导致采样时钟抖动。
因此、只有少数几%的时钟误差不会影响 ADC 结果。

我在上面还有其他问题。
Q1)如果少数几个百分比的时钟误差不影响 ADC 结果、那么不使用外部电阻器(+/-3.884%)的 DCO 也是可以接受的?
Q2)、数据表似乎未提供 MCLK 抖动规格。 我们是否有 DCO 抖动数据?
Q3) 使用/不使用外部电阻器时 DCO 抖动相同?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190278/msp430i2041-dco-accuracy-and-adc-performance ]Q1)如果少数几个百分比的时钟误差不会影响 ADC 结果、则不使用外部电阻器(+/-3.884%)的 DCO 也是可以接受的?

    很难回答这个问题、因为我不知道"几%"是否小于或大于+/-3.8884%。  我猜它是一个较小的值、因此这表示不使用外部电阻器会导致更大的%ERROR。  多少错误-我不知道。

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190278/msp430i2041-dco-accuracy-and-adc-performance ]Q2)数据表似乎没有提供 MCLK 抖动规格。 我们是否有 DCO 抖动数据?[/报价]

    遗憾的是、没有可用的 DCO 时钟抖动数据。  

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190278/msp430i2041-dco-accuracy-and-adc-performance ]Q3) 使用/不使用外部电阻器时 DCO 抖动相同?

    数据表中没有关于这一点的规格、因此很难确定在使用/不使用外部电阻器时 DCO 抖动是否相同