请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2041 您好!
我的客户正在考虑使用 MSP430i2041、并希望使用内部 DCO。
根据数据表、DCO 有一些变化。
客户担心这些 DCO 变化对 ADC 性能的影响。
我与 MSP 工程师讨论了该问题、他说 、MCLK 中的几%误差不应导致采样时钟抖动。
因此、只有少数几%的时钟误差不会影响 ADC 结果。
我在上面还有其他问题。
Q1)如果少数几个百分比的时钟误差不影响 ADC 结果、那么不使用外部电阻器(+/-3.884%)的 DCO 也是可以接受的?
Q2)、数据表似乎未提供 MCLK 抖动规格。 我们是否有 DCO 抖动数据?
Q3) 使用/不使用外部电阻器时 DCO 抖动相同?
谢谢、此致、
田志郎一郎