This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:MSP430F5529

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190440/msp430f5229-msp430f5529

器件型号:MSP430F5229
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 MSP430WARE

您好!

我接管了一个使用 USB 接口的很旧的 MSP430F5529项目。  我可以编译工程、但链接会产生大量错误、主要涉及 USB 、如下所示。 我使用的是持续代码编写器、我认为我需要下载 USB 的附加软件。  我在  一个论坛上看到的 www.ti.com/lit/slaa457、但它并未真正解释我如何安装此加载项(如果确实如此)、也未说明我如何设置项目以支持 USB。  任何信息都将非常有用。

  

谢谢!!!!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果您还没有下载并安装最新版本 的 MSP430Ware、这是一组 MSP430软件和工具。  在这里、您将找到 usblib430文件夹。  导航至\usblib430\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\examples 目录。  我不确定您的项目是哪种类型的 USB 接口、但您很可能会找到相同类型的示例项目、例如虚拟 COM 端口 CDC 类。  将项目布局和设置与您的项目布局和设置进行比较、您很可能会发现您缺少的内容。

    如果您卡住了、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好、 我访问了有关 MSP430Ware 的链接并下载了 MSP430Ware、但任何子目录中都没有 usblib430文件夹。  我是否做了错误的事情?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许是这样。  当我下载并安装3_80_12_03时、我有一个 usblib430文件夹、但您没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我在 c:\ti\ccs1220\ccs 下没有这么多的文件夹。  那么、您能否提供指向该3_80_12_03下载的链接?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    默认安装位置位于 c:\ti 目录下。  您检查了吗?  您在 c:\ti\ccs1220下找不到它。

    实际上、我现在看到的最新版本是3_80_14_01。  此 链接将带您进入 MSP430Ware 下载页面。  遗憾的是、USB 库与 MSP430Ware 捆绑在一起、因此您无法仅下载 USB 内容。

    在您到达那里后、请按照以下两个步骤下载 zip 文件。  将其解压缩到您的 c:\ti\目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我下载了该文件、并将在第二天左右查看一些示例。   

    谢谢!

    John