This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我接管了一个使用 USB 接口的很旧的 MSP430F5529项目。 我可以编译工程、但链接会产生大量错误、主要涉及 USB 、如下所示。 我使用的是持续代码编写器、我认为我需要下载 USB 的附加软件。 我在 一个论坛上看到的 www.ti.com/lit/slaa457、但它并未真正解释我如何安装此加载项(如果确实如此)、也未说明我如何设置项目以支持 USB。 任何信息都将非常有用。
谢谢!!!!
John
John、
如果您还没有下载并安装最新版本 的 MSP430Ware、这是一组 MSP430软件和工具。 在这里、您将找到 usblib430文件夹。 导航至\usblib430\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\examples 目录。 我不确定您的项目是哪种类型的 USB 接口、但您很可能会找到相同类型的示例项目、例如虚拟 COM 端口 CDC 类。 将项目布局和设置与您的项目布局和设置进行比较、您很可能会发现您缺少的内容。
如果您卡住了、请告诉我。
尊敬的 John:
默认安装位置位于 c:\ti 目录下。 您检查了吗? 您在 c:\ti\ccs1220下找不到它。
实际上、我现在看到的最新版本是3_80_14_01。 此 链接将带您进入 MSP430Ware 下载页面。 遗憾的是、USB 库与 MSP430Ware 捆绑在一起、因此您无法仅下载 USB 内容。
在您到达那里后、请按照以下两个步骤下载 zip 文件。 将其解压缩到您的 c:\ti\目录中。
尊敬的 Dennis:
我下载了该文件、并将在第二天左右查看一些示例。
谢谢!
John